Stipendium
Du bist leistungsorientiert, strebst ein Hochschulstudium an und begeisterst Dich darüber hinaus vor allem für MINT-Fächer? Dann bist Du der ideale Kandidat, um sich für ein HEIDENHAIN-Stipendium zu bewerben. Mach Dich mit den Möglichkeiten vertraut, zusammen mit uns Deinen Weg einzuschlagen, und das bei einer besonders hohen Praxisorientierung.
Eckpunkte zum Stipendium
| Voraussetzungen |
|
| Fachrichtungen | Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Physik und Wirtschaftsinformatik |
| Studienort | Universitäten bundesweit |
| Bewerbungsfrist | Jeweils vom 01.06. bis 30.09. für eine Förderung mit Beginn im Folgejahr |
| Vergütung | Monatliche Vergütung von 1.000 € brutto |
| Weitere Infos | Findest Du in unseren FAQ |
Bewerbungszeitraum
Von 01.06. bis 30.09. sind Bewerbungen für ein Stipendium beginnend im Folgejahr möglich.
Bewerbungsunterlagen
Bitte füge Deinen Bewerbungsunterlagen Anschreiben, Lebenslauf und folgende Zeugnisse (sofern vorhanden) hinzu:
- Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung oder Zeugnisse der letzten zwei Schuljahre
- aktuelle Notenbescheinigung der Hochschule
- Abschlusszeugnis der Berufsausbildung
- Bachelorzeugnis
- sonstige Urkunden
Unsere Anschrift:
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Human Resources | University Affairs
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5
83301 Traunreut
HR Recruiting Center & University Affairs
+49 8669 31-1228
studium@heidenhain.deFAQ: Die meist gestellten Fragen von Bewerbern
Allgemeine Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dualem Studium und Stipendium?
Das Fördermodell ist abhängig von der gewählten Hochschulart. Das duale Studium mit vertiefter Praxis richtet sich an angehende oder bereits Studierende an einer bayerischen Hochschule für angewandte Wissenschaften (vormals Fachhochschule). Das Stipendium ist für Studierende an Universitäten.
Welche Studienrichtungen fördert HEIDENHAIN?
Die geförderten Studienrichtungen des Förderprogramms sind ausgerichtet auf den zukünftigen Bedarf bei HEIDENHAIN. Im Stipendienprogramm sind wir auf die Fächer Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik und Wirtschaftsinformatik fokussiert, bzw. unterstützen auch verwandte Studienrichtungen.
Wie viele Studenten werden jährlich in das Förderprogramm aufgenommen?
Wir nehmen im Jahr etwa 10 - 20 Nachwuchskräfte als Duale Studierende und Stipendiaten auf.
Wie hoch ist die Vergütung für Stipendiaten?
Als Stipendiat erhältst Du derzeit monatlich 1.000 Euro. Die monatliche Vergütung gilt zunächst während Deiner gesamten Regelstudienzeit.
Fördert HEIDENHAIN ein Masterstudium?
Gerne kannst Du uns überzeugen, Dein Masterstudium zu fördern.
An welcher Universität muss ich studieren?
Als Stipendiat studierst Du an einer deutschsprachigen Universität. Den genauen Studienort kannst Du entsprechend Deiner Studieninteressen frei wählen.
Ist ein Berufseinstieg nach dem Studium möglich?
Ja, dieser ist sogar ein Ziel des Förderprogramms. Wir möchten Dich ideal auf eine Tätigkeit bei HEIDENHAIN vorbereiten und einen perfekten Start Deiner Karriere ermöglichen.
Fragen zur Bewerbung
Können Schüler sich für ein Stipendium bewerben?
Im jeweiligen Bewerbungszeitraum kannst Du Dich für eine Förderung bewerben, die im Folgejahr startet. D.h. Du kannst Dich gerne bereits ein Jahr vor Deinem Abitur für eine Förderung bewerben und hast so die Chance, bereits ab Deinem ersten Studiensemester gefördert zu werden.
Wann ist der Bewerbungszeitraum?
Der Bewerbungszeitraum ist vom 01. Juni bis 30. September für den Förderbeginn im Folgejahr. Eine Eingangsreihenfolge wird nicht gebildet
Kann ich mich für eine Förderung bewerben, wenn ich bereits studiere?
Ja, sehr gerne. Eine Förderung sollte bei einem Stipendium mindestens drei Semester bis zum regulären Studienende umfassen. Eine reine Förderung des Masterstudiums ist ebenso möglich. Hierzu bewirbst Du Dich am Besten im Vorjahr Deines Bachelorabschlusses.
Wie und mit welchen Unterlagen kann ich mich bewerben?
Generell benötigen wir Dein Anschreiben und den Lebenslauf. Als Student sendest Du uns auch Deine aktuellen Studienleistungen sowie Dein Abiturzeugnis zu. Als Schüler benötigen wir die Schulzeugnisse der letzten 2 Schuljahre. Füge gerne noch weitere Unterlagen und Urkunden hinzu, die Dein Profil abrunden und uns von Dir überzeugen!
Fragen zum Studienablauf
Muss ich meine Studieninhalte und Schwerpunkte abstimmen?
HEIDENHAIN will Dich in Deinem Studium begleiten, weswegen halbjährlich Gespräche durchgeführt werden, in welchen Du Deine Studienschwerpunkte darlegst und uns Deinen Studienweg beschreibst. Gerne beraten wir Dich bei der Wahl der Studieninhalte, damit Du optimal auf einen möglichen Berufseinstieg bei HEIDENHAIN vorbereitet bist.
Welche Pflichten habe ich als geförderter Student?
Als geförderter Student konzentrierst Du Dich voll und ganz auf Dein Studium, um das bestmögliche Studienergebnis zu erreichen. Als Stipendiat sind in den vorlesungsfreien Zeiten Praktika vorgesehen und werden an Deine Möglichkeiten angepasst, da Du wegen der Prüfungszeiten nicht in allen vorlesungsfreien Zeiten bei uns anwesend sein kannst.
Nach jedem Semester legst Du außerdem Deine aktuellen Studienunterlagen (Immatrikulationsbescheinigung, Studienleistungen und Deinen selbstverfassten Semesterbericht über den Studienverlauf) vor.
Außerdem hältst Du HEIDENHAIN über wichtige Umstände, die Dein Studium betreffen, auf dem Laufenden (beispielsweise bei längerer Erkrankung oder Änderungen des Studienablaufs).
Wie viel Zeit verbringe ich als Stipendiat im Unternehmen?
Stipendiaten absolvieren üblicherweise mindestens neun Praktikumswochen bis zum Bachelorende. Diese können in zwei Blöcke aufgeteilt werden. Auch alle von der Universität geforderten Industriepflichtpraktika, die auf diese Wochen angerechnet werden, absolvierst Du bei HEIDENHAIN.
Ist ein Auslandsaufenthalt während des Studiums möglich?
Wir sind für ein Auslandssemester offen, solange Dein Vollzeitstudium im jeweiligen Studienfach an einer ausländischen Hochschule beibehalten werden kann. Ebenso eröffnet sich für unsere geförderten Studierenden die Möglichkeit Praxisphasen bei ausländischen Konzerntöchtern zu absolvieren.