Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Visual Tool Check

Software zur ganzheitlichen Werkzeugprüfung

  • KI-basierte Bildverarbeitung für die Messung von Verschleißbreiten
  • Intuitive Touch-Bedienung bei der visuellen Kontrolle
  • Nahtlose Einbettung in die TNC7-Oberfläche
  • Automations-Schnittstelle zur Steuerung für In-Prozess-Messungen
  • Remotezugriff auf Bilddatenbank für nachgelagerte Auswertungen
VTC-Software zur ganzheitlichen Werkzeugprüfung

Verschleiß KI-basiert messen

Visual Tool Check bietet eine automatisierte Verschleißmessung auf der Freifläche von Schaftfräsern. Die Software basiert auf einer umfangreichen Bilddatenbank und wurde von HEIDENHAIN so trainiert, dass sie KI-basiert den Maximal- sowie Mittelwert der Verschleißmarkenbreite bestimmt. Eine Internet- oder Server-Anbindung ist dafür nicht erforderlich.

Leistungsstarke Panoramaaufnahmen

In Panoramaaufnahmen des gesamten Werkzeugumfangs können Sie einzelne Schneiden virtuell ausspiegeln. Bei Bedarf kann die gesamte Schneidenlänge in einem Panoramabild erfasst werden. Selbst Störfaktoren wie Späne oder Tropfen an der Schneide werden bei der automatisierten Verschleißmessung erkannt und bei der Auswertung ausgeschlossen.

Werkzeugstatus festlegen

Bereits wenige Sekunden nach der Aufnahme liefert das System präzise Verschleißdaten. Anwender definieren individuelle Warn- und Sperrgrenzen, anhand derer jedem Werkzeug per Ampelfunktion ein Status zugewiesen wird. Rot gekennzeichnete Werkzeuge werden direkt in der Werkzeugtabelle der TNC gesperrt. Der aktuelle Werkzeugstatus kann jederzeit manuell festgelegt werden.

Reproduzierbare Dokumentation

Visual Tool Check ermöglicht bei wiederholten Aufnahmen eines Werkzeugs die gleiche Schneidenposition sowie Beleuchtungseinstellung. So sind auch Aufnahmen vergleichbar, die in größeren Zeitabständen erstellt wurden. Diese Automatisierung erleichtert die Werkzeugprüfung gegenüber einer manuellen Mikroskopierung im Labor.

Bilddatenbank strukturieren

Die Bilddatenbank ist entsprechend den Bezeichnungen in der Werkzeugtabelle strukturiert. Zusätzlich können Sie die Bilder mithilfe eines Zyklusparameters benutzerspezifisch gruppieren. Visual Tool Check ist eine vollständig digitalisierte Lösung zur Optimierung des Werkzeugmanagements.

Bilderserien vergleichen

Im Vergleichsmodus stellt die Software Bilder derselben Schneide nebeneinander dar. So können Sie den Verlauf der Verschleißentwicklung direkt visuell nachvollziehen. Zusätzlich werden Veränderungen in einer Heatmap überlagert.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort