Einwilligungserklärung im Rahmen der Teilnahme am
Tag der Ausbildung und der Verlosung

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die im Folgenden beschriebene Datenverarbeitung ist die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 Traunreut/Deutschland.

2. Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Mit Deinem Einverständnis verarbeiten wir die Daten, die Du uns im Anmeldeformular für die Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ am 10.07.2026 in Traunreut mitgeteilt hast. Zudem hast Du die Chance an einer Verlosung teilzunehmen, indem Du unseren Fragebogen korrekt ausfüllst. Wir benötigen Deine Daten, um die Veranstaltung zu organisieren und die Gewinner am 15.07.2026 zu kontaktieren. Deine Daten werden bis zur Verlosung gespeichert. Die Erhebung personenbezogener Daten umfasst folgende personenbezogene Daten:

  • Stammdaten (Vorname, Nachname)
  • Kontaktdaten ((Mobil-)Telefonnummer)

Eine Verwendung Deiner Daten für andere als die oben beschriebene Zwecke oder eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.

Wir löschen Deine personenbezogenen Daten, sobald wir die genannten Zwecke erreicht haben oder Du die Löschung Deiner Daten wünschst.

3. Widerrufsmöglichkeit und Betroffenenrechte

Du hast das Recht, Deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Weitere Einzelheiten zum Datenschutz bei DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH und Deine Rechte findest Du in unserer Datenschutzerklärung unter https://www.heidenhain.de/datenschutz.  

Einwilligungserklärung für Minderjährige

Mit der Unterschrift auf dem Gewinnspiel-Ticket erkläre ich mich einverstanden, dass die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH im Rahmen der oben beschriebenen Zwecke meine personenbezogenen Daten verarbeiten darf. Ich habe die oben abgebildeten Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese Einwilligungserklärung jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen kann. Ich bin darüber unterrichtet, dass sämtliche Einwilligungen freiwillig sind und eine Verweigerung der Einwilligung keinerlei Auswirkungen oder sonstige Nachteile hat.             

Einwilligung des gesetzlichen Erziehungsberechtigten

Mit der Unterschrift auf dem Gewinnspiel-Ticket erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Verlosung teilnehmen darf und im Rahmen der oben beschriebenen Zwecke die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Über die Teilnahmebedingungen der Verlosung habe ich mich informiert.

Allgemeine Teilnahmebedingungen an der Verlosung am
Tag der Ausbildung am 10.07.2026

1. Teilnahme

a. Um an der Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ und der Verlosung teilzunehmen, ist eine Anmeldung erforderlich. Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist das vollständige Ausfüllen des Fragebogens und die Abgabe der Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Nutzung Deiner personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verlosung. Erst mit Abgabe des Formulars und der Einwilligungserklärung kann die Teilnahme an der Verlosung berücksichtigt werden. Beide Dokumente müssen am Tag der Veranstaltung bei DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH eingegangen sein. Spätere Teilnahmen werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.

b. Zu gewinnen gibt es eine Action Kamera, Bluetooth-Kopfhörer und eine Smartwatch im Gesamtwert von über 1.200 €. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos.

c. Die Verlosung findet am 10.07.2026 durch DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH am Tag der Ausbildung statt. Die Öffentlichkeit ist von der Verlosung ausgeschlossen.

d. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Im Falle der Teilnahme von Minderjährigen (13-17 Jahren) ist laut den gesetzlichen Bestimmungen zuvor eine wirksame und schriftliche Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter vorzulegen. Diese schriftliche Zustimmung wird im Zuge der Teilnahme an der Verlosung des minderjährigen Teilnehmers seitens des Veranstalters eingefordert. Ohne eine vorliegende schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter werden minderjährige Teilnehmer von der Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. Eine Teilnahme an der Verlosung kann erst berücksichtigt werden, wenn ein entsprechend ausgefülltes und unterschriebenes Formular vorliegt.

e. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

2. Durchführung

a. Veranstalter der Verlosung ist: DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5, 83301 Traunreut/Deutschland.

b. Die Gewinner werden von der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH benachrichtigt. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt am 15.07.2026 per Telefon.

c. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

d. Die Gewinner müssen sich bis spätestens 11.08.2026 bei DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH melden, um die Übergabe zu vereinbaren. Bei der Übergabe ist der Personalausweis vorzulegen. Andernfalls ist die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH berechtigt, einen neuen Gewinner zu bestimmen oder auszulosen.

e. Die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung anzupassen oder zu beenden, falls die Notwendigkeit besteht.

3. Datenschutz

a. Datenschutzinformationen: Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten nur für Zwecke dieser Verlosung auf Basis der Einwilligung jedes Teilnehmenden gemäß Art. 6 Absatz 1a EU-DSGVO. Weitere Datenschutzinformationen können jederzeit unter https://www.heidenhain.de/datenschutz eingesehen werden

4. Sonstige Bestimmungen

a. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.